访问消息对象

可通过 GSV/SSV 指令访问消息对象。可通过指定消息标签名称来确定所需的消息对象。消息对象提供了设置和触发对等通信的接口。此对象可替代 PLC-5 处理器的 MG 数据类型。
属性
数据类型
指令
说明
ConnectionPath
SINT[82]
GSV SSV
用于设置连接路径的数据。前两个字节(低位字节和高位字节)为连接路径的长度(字节)。
ConnectionRate
DINT
TIME32
GSV SSV
请求的信息包连接速率。
MessageType
SINT
GSV SSV
指定消息类型。该值具有特定含义:
  • 0.未初始化
Port
SINT
GSV SSV
指定要接收消息的端口。每个值都具有特定含义
  • 1.背板。
  • 2.串行端口。
Timeout
Multiplier
SINT
GSV SSV
确定连接超时时间,达到该值时,认为连接超时并将其关闭。每个值都具有特定含义
  • 0.连接超时时间等于更新速率的四倍。这是默认值。
  • 1.连接超时时间等于更新速率的八倍。
  • 2.连接超时时间等于更新速率的 16 倍。
Unconnected
Timeout
DINT
TIME32
GSV SSV
所有非连接型消息的超时(微秒)。默认值为 30,000,000 微秒 (30 s)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal