访问 AddOnInstructionDefinition 对象

使用
AddOnInstructionDefinition
对象,用户可以为常用逻辑集自定义指令,为该逻辑提供通用接口,以及为指令提供相关文档。
有关详细信息,请参见“
Controllers Add-On Instructions Programming Manual”(出版号 1756-PM010)。
属性
数据类型
标准任务内的指令
安全任务内的指令
说明
LastEditDate
LINT
GSV
无
上次编辑 AOI 时的协调世界时 (UTC) 值。
LastEditDate 是以 1970 年 1 月 1 日 00:00 时为参考的 64 位 μS 值。
MajorRevision
DINT
GSV
无
Add-on 自定义指令 (AOI) 的主版本号。
MinorRevision
DINT
GSV
无
AOI 的次版本号。
Name
String
GSV
GSV
AOI 的名称。
RevisionExtendedText
String
GSV
无
用来描述 AOI 版本的文本。
SafetySignature ID
DINT
GSV
无
由固件根据 AOI 编译逻辑计算得出。仅用于安全 AOI。
SignatureID
DINT
GSV
无
由软件根据 AOI 定义计算得出。
Vendor
String
GSV
无
创建 AOI 的供应商。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal