获取和设置系统数据

控制器将系统数据存储在对象中。与
PLC-5
控制器相同,无状态文件。使用 GSV/SSV 指令获取和设置存储在对象中的控制器系统数据:
  • GSV 指令检索指定的信息并将其置于相应的目标位置。
  • SSV 指令使用源中的数据设置特定属性。
注意:使用 SSV 指令时务必小心谨慎。若更改对象,可能导致控制器出现意外操作,或造成人员受伤。
要获取或设置系统值:
  1. 打开
    Logix Designer
    应用程序项目。
  2. 在
    帮助
    (Help) 菜单中,单击
    目录
    (Contents)。
  3. 单击
    索引
    (Index)。
  4. 键入
    gsv/ssv 对象
    (gsv/ssv objects),然后单击
    显示
    (Display)。
  5. 单击所需对象。
    要获取或设置以下内容
    单击
    伺服模块的轴
    AXIS
    系统开销时间片
    CONTROLLER
    控制器的物理硬件
    CONTROLLERDEVICE
    一个机架中各设备的协调系统时间
    CST
    控制器的故障历史记录
    FAULTLOG
    消息指令的属性
    MESSAGE
    模块的状态、故障、通信路径和模式
    MODULE
    轴组
    MOTIONGROUP
    程序的故障信息或扫描时间
    PROGRAM
    例程的实例编号
    ROUTINE
    任务的属性或经过的时间
    TASK
    控制器的挂钟时间
    WALLCLOCKTIME
    控制器的时间同步状态
    TIMESYNCHRONIZE
  6. 在对象属性列表中,确定要访问的属性。
  7. 为属性值创建一个标签。
    如果属性的数据类型为
    则
    一个元素(如 DINT)
    为属性创建一个标签。
    多个元素(如 DINT[7])
    创建一个与属性所用数据组织匹配的用户自定义数据类型。然后为该属性创建一个标签,并使用所创建的数据类型。
  8. 在梯形图逻辑例程中,输入相应的指令。
    目的
    输入以下指令
    获取属性值
    GSV
    设置属性值
    SSV
  9. 为指令分配所需操作数。
    有关这些操作数的信息,请参见 GSV/SSV 指令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal