监视状态标志

控制器支持在逻辑中使用状态关键字来监视特定事件:
  • 状态关键字
    不区分
    大小写。
  • 由于状态标志的变化速度可能非常快,
    Logix Designer
    应用程序
    不会
    显示标志的状态(也就是说,即使状态标志置位,引用此标志的指令也不会突出显示)。
  • 不能
    为关键字定义标签别名。
用户可使用以下关键字:
若要确定:
使用以下关键字:
排序的值是否因以下原因之一而不能放入目标标签:
  • 大于目标的最大值,或者
  • 小于目标的最小值
重要提示: 每当 S:V 由清零转换为置位时,都会生成轻微故障(类型 4,代码 4)
S:V
指令的目标值是否为 0
S:Z
指令的目标值是否为负值
S:N
算术运算是否导致进位或借位,从而尝试使用超出数据类型范围的位
例如:
  • 加运算 3 + 9 会进 1 位
  • 减运算 25 - 18 需要借 10
S:C
此次扫描是否为当前程序中各例程的首次普通扫描
S:FS
是否已至少生成一个轻微故障:
  • 当因程序执行而导致发生轻微故障时,控制器将此位置位。
  • 对于与程序执行无关的轻微故障(例如电池电量低),控制器不会将此位置位。
S:MINOR
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal