访问 FaultLog 对象

FaultLog 对象提供关于控制器的故障信息。
属性
数据类型
指令
说明
MajorEvents
INT
GSV SSV
自该计数器复位后发生严重故障的次数。
MajorFaultBits
DINT
GSV SSV
各个位指示当前严重故障的原因。每位都具有特定含义:
1 断电
3 I/O
4 指令执行(程序)
5 故障处理器
6 看门狗
7 堆栈
8 模式变更
11 运动
MinorEvents
INT
GSV SSV
自该计数器复位后发生轻微故障的次数。
MinorFaultBits
DINT
GSV SSV
各个位指示当前轻微故障的原因。每位都具有特定含义:
4 - 指令执行(程序)
6 - 看门狗
9 - 串行端口
10 - 储能模块 (ESM) 或不间断电源 (UPS)
20 - 丢失许可证/必需的 CodeMeter 许可证。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal