DeviceNet 状态代码

以下为 DeviceNet 状态代码。
状态代码
状态描述
建议的措施
0-63
扫描器或从属设备的 DeviceNet 节点地址。
无。
65
自动扫描功能开启,扫描器处于空闲模式。
无。
67
扫描器为次扫描器。
无。
68
主扫描器未检测到次扫描器。
将另一个扫描器配置为次扫描器。
69
主配置与次配置不匹配。
检查次扫描器的配置。
70
扫描器的地址已由网络上的其他设备占用。
将扫描器的地址改为未使用的地址。
71
扫描列表中的数据无效。
使用 RSNetWorx 软件重新配置扫描列表。
72
从属设备停止通信。如果在下次尝试时未与从属设备重新建立通信,状态代码将改为 78。
  • 检查从属设备的电源和网络连接。
  • 如果从属设备已被轮询,则检查扫描间隔延时时间是否足以用于设备返回数据。
  • 检查从属设备是否正常运行。
73
从属设备的标识信息与扫描器中的电子密钥不匹配。
  • 确保此地址连接了正确的从属设备。
  • 确保从属设备匹配指定的电子密钥(供应商、产品代码和产品类型)。
  • 检查从属设备是否正常运行。
74
扫描器检测到 DeviceNet 通信端口数据超限。
  • 检查网络通信流量。
  • 检查从属设备是否正常运行。
75
存在一个或两个问题。
  • 扫描器没有扫描列表。
  • 扫描器未接收到来自任何其他设备的通信。
检查扫描器是否具有以下内容。
  • 已配置的扫描列表。
  • 与网络的正确连接。
76
扫描器无直接网络通信。扫描器侦听到其他网络通信,但未侦听到任何相应的直接通信。
无。
77
在初始化期间,从属设备预期的数据大小与对应扫描列表条目中的大小不匹配。
  • 使用
    RSNetWorx
    软件检查从属设备和扫描列表,确认从属设备的输入和输出大小是否合适。
  • 检查从属设备是否正常运行。
78
从属设备已在扫描列表中配置,但未进行通信。
  • 检查从属设备的电源和网络连接。
  • 如果从属设备已被轮询,请确保扫描间隔延时足够用于从属设备返回其数据。
  • 如有需要,可使用
    RSNetWorx
    软件执行以下操作。
    • 将从属设备添加到 DeviceNet 网络。
    • 从扫描器的扫描列表中删除从属设备。
    • 禁用扫描器的扫描列表中的从属设备。
  • 检查从属设备是否正常运行。
79
扫描器传送消息失败。
  • 确保扫描器连接到有效的网络。
  • 检查是否存在断开连接的电缆。
  • 检查网络波特率。
80
扫描器处于空闲模式。
如果需要,请按以下步骤将扫描器置于运行模式。
  • 使用控制器上的钥匙开关或通过
    Logix Designer
    应用程序将控制器置于运行/远程运行模式,
  • 将扫描器的 O.CommandRegister.Run 位置位。
81
控制器已将扫描器设置为故障模式。
扫描器的 O.CommandRegister.Fault 位置位。纠正导致控制器将此位置位的条件,然后将此位清零。
82
在从属设备的分段 I/O 消息序列中检测到错误。
  • 使用
    RSNetWorx
    软件执行以下操作。
    • 检查扫描列表条目中的从属设备,确保其输入和输出数据大小合适。
    • 检查从属设备的配置。
  • 检查从属设备是否正常运行。
83
从属设备在扫描器尝试与其通信时返回错误响应。
  • 使用
    RSNetWorx
    软件执行以下操作。
    • 检查扫描列表的准确度。
    • 检查从属设备的配置。从属设备可能处于其他扫描器的扫描列表中。
  • 对从属设备循环上电。
  • 检查从属设备是否正常运行。
84
扫描器正在初始化 DeviceNet 网络。
无。扫描器尝试初始化网络上的所有从属设备时,此代码会立即自行清除。
85
在运行期间,从属设备发送的数据大小与对应扫描列表条目中的大小不匹配。
由于不支持可变长度的轮询数据,因此检查从属设备是否正常工作。
86
扫描器处于运行模式,而从属设备处于空闲模式或者未生产数据。
  • 检查从属设备的配置和状态。
  • 如果在 2 个扫描器之间建立主/从关系,确保两个扫描器都处于运行模式。
87
扫描器无法侦听到来自从属设备的共享输入,因为主扫描器尚未与该从属设备建立通信。
  • 检查主扫描器的连接和配置。
  • 从属设备可能未生产数据。
88
扫描器无法侦听到来自从属设备的共享输入,因为在此扫描器和主扫描器之间,对相应从属设备的 I/O 参数(例如,轮询或选通、电子密钥、数据大小)进行了不同的配置。
在此扫描器中,重新为共享的输入扫描列表条目配置 I/O 参数,确保其与主扫描器中的相应参数匹配。
89
扫描器使用自动设备恢复 (ADR) 参数配置从属设备失败。
确保安装了兼容的从属设备。
90
控制器已将扫描器设置为禁用模式。
如果需要,请将扫描器的 O.CommandRegister.DisableNetwork 位清零来启用扫描器。
91
可能由于电缆或信号错误而导致总线关闭条件。
  • 对扫描器、从属设备和/或网络循环上电。
  • 检查所有设备的波特率设置是否均相同。
  • 检查 DeviceNet 电缆连接,确保 CAN 线(蓝色和白色)与电源线或屏蔽线(黑色、红色和屏蔽层)之间无短路。
  • 检查介质系统中是否存在以下噪声源。
    • 设备靠近高压电源电缆放置。
    • 使用的终端电阻不正确或者不存在。
    • 接地连接不良。
  • 网络上的设备产生噪声,或者网络上的数据不正确。
92
DeviceNet 电缆未向扫描器的通信端口供电。
  • 检查网络的 24V 直流电源是否正常工作。
  • 检查电缆状态是否良好。
  • 检查扫描器的电缆连接。
95
正在更新扫描器的固件或者正在下载配置。
无。请勿在进行更新时断开扫描器的连接,否则扫描器内存中的现有数据将丢失。
97
控制器已将扫描器置于停止模式。
扫描器的 O.CommandRegister.HaltScanner 位置位。将此位清零,然后对扫描器循环上电。
98
常规固件错误。
请更换设备。
99
系统故障。
请更换设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal