块传输错误代码

下表所列为
Logix5000
块传输特定的错误代码。
错误代码(十六进制)
说明
软件中显示的内容
00D0
发出请求后的 3.5 秒内,扫描器没有收到来自块传输模块的块传输响应。
未知错误
00D1
来自读取响应的校验和与数据流的校验和不匹配。
00D2
扫描器请求了读取或写入操作,但块传输模块以相反操作进行了响应。
00D3
扫描器请求了某个长度,但块传输模块以其他长度进行了响应。
00D6
扫描器收到来自块传输模块的响应,该响应指示写入请求失败。
00EA
扫描器未配置为与包含此块传输模块的机架进行通信。
00EB
指定的逻辑插槽不适用于给定的机架尺寸。
00EC
当前有一个块传输请求正在进行,需要进行响应后,另一个请求才能开始。
00ED
块传输尺寸请求与有效块传输尺寸请求不一致。
00EE
块传输类型请求与预期的 BT_READ 或 BT_WRITE 不一致。
00EF
扫描器无法在块传输表中找到可用插槽来满足块传输请求。
00F0
块传输未完成时,扫描器收到复位远程 I/O 通道的请求。
00F3
远程块传输的队列已满。
00F5
没有为请求的机架或插槽配置通信通道。
00F6
没有为远程 I/O 配置通信通道。
00F7
块传输在完成之前超过指令中设置的块传输超时时限。
00F8
块传输协议出错 - 块传输未经请求。
00F9
由于通信通道错误,块传输数据丢失。
00FA
块传输模块请求的长度与关联的块传输指令的长度不同。
00FB
块传输读取数据的校验和错误。
00FC
适配器与块传输模块之间进行的块传输写入数据的传输无效。
00FD
块传输大小与块传输数据表中的索引大小之和大于块传输数据表文件的大小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal