指定块传输消息

块传输消息类型用于通过通用远程 I/O 网络与块传输模块进行通信。
实现以下目的:
选择此命令:
从块传输模块读取数据
此消息类型替代 BTR 指令
块传输读取
向块传输模块写入数据
此消息类型替代 BTW 指令
块传输写入
要配置块传输消息,请遵循以下原则:
  • 源标签(对于 BTW)和目标标签(对于 BTR)必须足够大,足以容纳请求的数据,例如 MESSAGE、AXIS 和 MODULE 结构。
  • 指定将收发的 16 位整型值 (INT) 的数目。可指定 0 到 64 个整型值。
    小贴士: 如果希望由块传输模块确定要发送的 16 位整型值数目 (BTR) 或者希望控制器发送 64 个整型值 (BTW),应将元素数量键入为
    0
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal