选择消息类型

输入 MSG 指令并指定 MESSAGE 结构后,选择“消息配置”对话框中的“配置”
选项卡,指定消息的详细信息。
“配置”
选项卡还包含一个用于置位 .TO 位和将 .TO 清零的复选框。
您配置的详细信息取决于选择的消息类型。
如果目标设备为:
选择以下任一种消息类型:
Logix 5000
控制器
CIP 数据表读取 (CIP Data Table Read)
CIP 数据表写入 (CIP Data Table Write)
使用
Logix Designer
应用程序配置的 I/O 模块
模块重新配置 (Module Reconfigure)
CIP 通用
PLC-5®
控制器*
PLC-5
类型化读取 (Typed Read)
PLC-5
类型化写入 (Typed Write)
PLC-5
字范围读取 (Word Range Read)
PLC-5
字范围写入 (Word Range Write)
SLC™
控制器*
MicroLogix™
控制器*
SLC
类型化读取 (Typed Read)
SLC
类型化写入 (Typed Write)
块传输模块*
块传输读取
块传输写入
PLC-3®
处理器*
PLC-3
类型化读取 (Typed Read)
PLC-3
类型化写入 (Typed Write)
PLC-3
字范围读取 (Word Range Read)
PLC-3
字范围写入 (Word Range Write)
PLC-2®
处理器*
PLC-2
未受保护的读取
PLC-2
未受保护的写入
* 当 ControlLogix 5580 或 GuardLogix 5580 控制器启用冗余后,不支持这些消息类型。
指定此配置信息:
在此字段中:
指定:
源元素
如果选择读消息类型,则源元素为在目标设备中读取的数据的地址。需使用目标设备的寻址语法。
如果选择写消息类型,则 Source 标签为要发送到目标设备的标签的第一个元素。
不支持 I/O 结构标签和布尔值。支持所有其他数据类型,例如 INT、DINT 等。
元素数目 (Number of Elements)
读/写的元素数目取决于消息类型和使用的数据类型。对于“字范围”和“非保护”消息,对话框中指定了元素的大小。对于 CIP 和“类型化”消息,元素为指定作为写操作来源或读操作目标的数组的单个元素
目标元素
如果选择读消息类型,则 Destination 标签为
Logix 5000
控制器中标签的第一个元素,用于存储自目标设备中读取的数据。
如果选择写消息类型,目标元素为目标设备中要写入数据的位置地址。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal