MSG 配置示例

以下示例显示了不同控制器组合的源标签和目标标签。
下表介绍了源自
Logix 5000
控制器用于向另一控制器写入数据的 MSG 指令的路径。
消息路径
源和目标示例
Logix 5000
->
Logix 5000
源标签
array_1[0]
目标标签
array_2[0]
在起源
Logix 5000
控制器中,对于源标签,可使用别名标签。
对于目标标签,不可使用别名。目标标签必须是基本标签。
Logix 5000
-> PLC-5
Logix 5000
-> SLC
源标签
array_1[0]
目标元素
N7:10
对于起源
Logix 5000
控制器中的源标签,可使用别名标签。
Logix 5000
-> PLC-2
源标签
array_1[0]
目标元素
010
下表介绍了源自
Logix 5000
控制器用于从另一控制器读取数据的 MSG 指令的路径。
消息路径
源和目标示例
Logix 5000
->
Logix 5000
源标签
array_1[0]
目标标签
array_2[0]
对于源标签,不可使用别名标签。源标签必须是基本标签。
在起源
Logix 5000
控制器中,对于目标标签,可使用别名标签。
Logix 5000
-> PLC-5
Logix 5000
-> SLC
源元素
N7:10
目标标签
array_1[0]
在起源
Logix 5000
控制器中,对于目标标签,可使用别名标签。
Logix 5000
-> PLC-2
源元素
010
目标标签
array_1[0]
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal