参考(REF)

此信息适用于 CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370、GuardLogix 5570、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。在适用的情况下会注明控制器的差异。
参考(REF)指令将参考与轴或坐标系的具体标签的地址相关联。
此为跳变指令。使用时,请遵循以下步骤:
  • 在梯形逻辑中,插入一个指令,以便在每次执行该指令时,梯级输入条件均会由假切换为真。
  • 在结构化文本例程中,插入指令的条件以便仅在转换时执行。
可用指令
梯形图
l5k_ref_ld_ex_v36.png
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
REF(Source, Reference);
操作数
操作数
类型
格式
说明
Source
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_CONSUMED
AXIS_GENERIC_DRIVE
AXIS_SERVO
AXIS_SERVO_DRIVE
AXIS_VIRTUAL COORDINATE_SYSTEM
立即数标签
要参考的轴或坐标系的名称。
Reference
REF_TO_AXIS_CIP_DRIVE
REF_TO_AXIS_CONSUMED
REF_TO_AXIS_GENERIC_DRIVE
REF_TO_AXIS_SERVO
REF_TO_AXIS_SERVO_DRIVE
REF_TO_AXIS_VIRTUAL
REF_TO_COORDINATE_SYSTEM
标签
要填充的参考的名称。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。
执行
条件/状态
执行的操作
预扫描
该指令使用源地址来填充参考。
梯级输入条件为假
将 Rung-condition-out 设置为 Rung-condition-in。该指令使用源地址来填充参考。
梯级输入条件为真
将 Rung-condition-out 设置为 Rung-condition-in。该指令使用源地址来填充参考。
后扫描
该指令使用源地址来填充参考。
错误代码
没有特定于此指令的故障。
示例
继电器梯形图
结构化文本
REF(AxisCip, Ref_AxisCip);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal