访问安全对象

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。在适用的情况下会注明控制器的差异。
安全控制器对象提供安全状态和安全签名信息。SafetyTask 和 SafetyFaultRecord 属性可以获取与不可恢复的故障相关的信息。
属性
数据类型
标准任务内的指令
安全任务内的指令
说明
SafetyLockedState
SINT
GSV
无
指示控制器是安全锁定还是安全解锁。
SafetySILConfiguration
SINT
GSV
无
指定安全 SIL 配置。
  • 2 -- SIL2/PLd
  • 3 -- SIL3/PLe
SafetyStatus
INT
GSV
无
指定安全状态。每个值都具有特定含义:
  • 1000000000000000 -- 安全任务正常。
  • 1000000000000001 -- 安全任务无法运行。
  • 00000000000000000 -- 伙伴丢失。
  • 00000000000000001 -- 伙伴不可用。
  • 00000000000000010 -- 硬件不兼容。
  • 00000000000000011 -- 固件不兼容。
SafetySignature
Exists
SINT
GSV
GSV
指示安全任务签名是否存在。
SafetySignature
ID
(仅适用于 Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器)
SINT
GSV
无
32 位标识号。
SafetySignature
(仅适用于 Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器)
字符串
GSV
无
32 位标识号包括 ID 编号和时戳。
SafetyTaskFault
Record
DINT[11]
GSV
无
记录安全任务故障。
SafetySignatureIDLong
(仅适用于 Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。)
SINT[33]
GSV
无
32 字节安全签名 ID,以字节数组形式表示。第一个字节是安全签名 ID 的大小(以字节为单位),其余 31 个字节是签名 ID。
SafetySignatureIDHex
(仅适用于 Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。)
字符串
GSV
无
签名 ID 的 64 字符十六进制字符串表示
SafetySignatureDateTime
(仅适用于 Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。)
字符串
GSV
无
27 字符的安全签名日期时间,采用的格式为 mm/dd/yyyy, hh:mm:ss.iii<AM 或 PM>
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal