GSV/SSV 对象

在输入 GSV/SSV 指令时,请指定要访问的对象及其属性。在某些情况下,会存在多个同类对象的实例。请确保指定对象名称。例如,每个任务都有自己的 TASK 对象(需要指定任务名称来进行访问)。
重要提示: 必须上载 SSV 属性才能保存到项目。
重要提示: 对于 GSV 指令,只将指定大小的数据复制到目标位置。例如,如果将属性指定为 SINT,而目标为 DINT,则只更新 DINT 目标的低 8 位,其余 24 位保持不变。
重要提示: 报警缓冲区已从 v21 固件报警订阅功能中移除,且不再提供。验证项目时,先前引用报警缓冲区属性的 GSV 指令将失效。编程人员负责恰当地更改所有依赖该属性的应用程序代码。
以下均为 GSV/SSV 对象。可供访问的对象取决于控制器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal