访问 CST 对象

协调系统时间 (CST) 对象为一个机架内的设备提供协调系统时间。
属性
数据类型
指令
说明
CurrentStatus
INT
GSV
协调系统时间的当前状态。每位都具有特定含义:
  • 0.计时器硬件故障。设备的内部计时器硬件处于故障状态。
  • 1.启用爬升。计时器当前值的低位 16+ 位逐步爬升给定值,而不是立即变为更小值。
  • 2.主系统时间。CST 对象是 ControlLogix 系统中的主时间源。
  • 3.已同步。CST 对象的 64 位 CurrentValue 由主 CST 对象通过系统时间更新实现同步。
  • 4.本地网络主节点。CST 对象为本地网络主时间源。
  • 5.继电器模式。CST 对象处于时间继电器模式。
  • 6.检测到重复主节点。检测到重复的本地网络时间主节点。对于从时间节点,该位始终为 0。
  • 7.未使用。
  • 8-9.00.从时间节点。
  • 01.主时间节点。
  • 10.时间继电器节点。
  • 11.未使用。
  • 10-15.未使用。
CurrentValue
DINT[2]
TIME32[2]
TIME
GSV
计时器的当前值。DINT[0] 包含低位 32 位;DINT[1] 包含高位 32 位。计时器源根据更新服务和本地通信网络同步提供的值进行调整。调整方式可以是逐步爬升到给定值,也可以是直接设置为给定值(在 CurrentStatus 属性中报告)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal