设置运行时导航

操作员在组成工程的图形画面之间移动的方式称为导航。要允许操作员导航,您可以创建:
  • 转至画面按钮并将图形画面与之相连。当操作员按下该按钮时,指定的画面会打开。
  • 返回到画面按钮。当操作员按下该按钮时,当前画面关闭,上一个画面打开。
  • 关闭画面按钮。当操作员按下该按钮时,当前画面关闭。
  • 画面列表选择器,以便操作员可以选择要打开的画面。
也可以使用远程画面编号控件自动控制画面更改。在“全局连接”编辑器中分配该控件,并将数据源配置为根据需要更改控件值并打开画面。仅可远程打开“替换”画面。
可以使用远程画面编号控件在同一个工程中显示导航对象。但是,如果控件为非零值,将禁用画面导航对象。
小贴士:
要允许操作员在运行时打印图形画面,应在画面中创建画面打印按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal