将 Runtime 应用程序转换为开发应用程序

自发布
FactoryTalk View ME
5.00 起,用户可使用运行时文件 (*.mer) 生成相应的开发文件 (*.med)。
小贴士:
  • MER 转 MED 的功能要求使用 DataStore Plus ActiveX 版本 6.0.16.0。
  • 仅有使用
    FactoryTalk View ME
    5.00 及更高版本创建的 .mer 文件才能转换为 .med 文件。不能转换早期版本 Machine Edition 中的运行时文件。
  • 转换过程完成后,会生成一个“快捷方式验证”报告,该报告与工程文件存储在相同的位置。使用此报告作为帮助用户确认所有快捷方式和脱机标签文件分配的工具。
  • 运行时转换仅还原应用快捷方式和初始运行时平台通信配置。不会还原初始设计工作站的通信拓扑。
  • 在 64 位操作系统上创建的版本 6.0 或更早版本的 .mer 文件不允许转换为 med 文件。因此,如果要在 64 位操作系统上创建版本 6.0 或更早版本的 .mer 文件,则“从不允许转换”是“转换为开发应用程序”框架中的默认且唯一的选择。
以运行时文件创建开发文件的原因可能有:
  • 原 .med 文件已丢失
  • 仅提供 .mer 文件,但需要对应用进行更改
  • 运行时已对 .mer 文件做出了诸如添加密码或保存配方等更改;但需要在不丢失运行时更改的情况下对应用做出其他无法在运行时进行的更改。
  • 需要提取运行 .mer 期间保存的信息(如更新的 RecipePlus 文件)
其他用户可能想确保不将运行时文件用于生成开发文件,或只有授权用户可使用这些文件创建开发文件。对于此类情况,可锁定 .mer 文件使其永远不可转换,或在转换开始前需要输入密码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal