使用参数在 MobileView 终端或个人计算机上自动启动应用程序

在
MobileView
终端或个人计算机上,可通过设置启动选项或使用参数将
FactoryTalk View ME Station
设置为在终端或计算机启动时自动启动并运行应用。
要在
MobileView
终端或个人计算机启动时自动启动应用
  1. 将 MERuntime.exe 文件 (FactoryTalk View ME Station) 的路径复制到 Windows
    启动
    文件夹。
    MERuntime.exe 文件路径的默认文件夹为
    C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockwell Software\
    FactoryTalk View
    。
    Windows
    启动
    文件夹为
    C:\Users\<logged in user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
    。
    小贴士:
    如果已将 MERuntime.exe 文件的路径复制到 Windows
    启动
    文件夹,要禁止
    FactoryTalk View ME Station
    自动启动,请删除 Windows“启动”文件夹中的文件。
  2. 在
    Startup
    文件夹中,右键单击
    FactoryTalk View ME Station
    ,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    快捷方式
    选项卡上的
    目标
    框中,在已有的文本后键入空格、.mer 文件的路径以及一个或多个参数。
    例如,要启动 FactoryTalk View ME Station 并打开名为
    Malthouse
    的应用程序,请键入
    "C:\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Runtime\malthouse.mer" /r /d /o
  4. 单击
    确定
    。
将来,只要
MobileView
终端或个人计算机启动,
FactoryTalk View ME
Station 将自动启动,删除应用程序的记录文件,覆盖终端的通信文件并运行应用程序。
如果不想删除记录文件,请省去
/d
参数。
如果不想覆盖通信文件,请省去
/o
参数。
要使用户能够选择是否覆盖通信文件,则使用
/a
参数代替
/o
参数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal