运行时字体

PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
和
PanelView Plus CE
终端的许可字体在附件或字体光盘中提供。要求用户仅在终端上使用这些光盘中提供的字体。使用 ME 传输工具将字体下载到终端。
FactoryTalk View ME Station
还支持对
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
和
PanelView Plus CE
终端进行字体链接。使用
终端设置
对话框中的
字体链接
菜单选择基本字体,并将其他字体链接到基本字体。必须在终端上加载基本字体和链接字体。
小贴士:
在台式计算机上看起来正确的粗体或斜体文本在
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
和
PanelView Plus CE
终端上可能会被截断。这是因为,在默认情况下,只会在终端上安装普通字体。如果应用程序需要粗体或斜体字体,可从字体光盘中下载粗体/斜体版本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal