在 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus 或 PanelView Plus CE 终端上启动 FactoryTalk View ME Station

在
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
或
PanelView Plus CE
终端上,可禁用自动启动
FactoryTalk View ME Station
并手动启动
FactoryTalk View ME Station
。
要在
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
或
PanelView Plus CE
终端上启动
FactoryTalk View ME Station
,请执行下列操作之一:
  • 在桌面上,双击
    FTView ME Station
    快捷方式图标。
  • 在 Windows 资源管理器中,双击 MERuntime.exe。此文件的默认位置为:
    (
    PanelView Plus 7
    和
    PanelView Plus 6
    )
    \Windows
    (
    PanelView Plus
    和
    PanelView Plus CE
    )
    \Storage Card\Rockwell Software\RSViewME
  • 如果 Windows
    开始
    菜单可用,则从
    开始
    菜单中选择
    运行
    。在
    打开
    框中,键入 MERuntime.exe 文件的路径。
  • 如果 Windows
    开始
    菜单可用,则从
    开始
    菜单中选择
    程序 > Rockwell Software >
    FactoryTalk View
    ME Station
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal