文件完整性检查

PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端通电时,在应用程序启动之前,将检查该终端上的应用文件 (.mer) 和记录文件中可能存在的破坏情况。如果完整性检查失败,用户可选择继续或取消加载应用。运行包含已损坏文件的应用程序可能导致不可预知的终端操作。
要禁用完整性检查,可设置通过
终端设置
对话框访问的
文件完整性检查
选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal