在 PanelView Plus CE 终端从 Windows“启动”文件夹自动启动 FactoryTalk View ME Station

在
PanelView Plus CE
终端上,设置启动选项或按照以下步骤操作即可在终端启动时自动启动
FactoryTalk View ME Station
。
要在
PanelView Plus CE
终端启动时自动启动
FactoryTalk View ME Station
  • 将 MERuntime.exe 文件 (FactoryTalk View ME Station) 的路径复制到 Windows
    启动
    文件夹。
    MERuntime.exe 文件路径的默认文件夹为
    \Storage Card\Windows\Desktop
    。
    Windows
    启动
    文件夹为
    \Storage Card\Windows\Startup
    。
    小贴士:
    如果已将 MERuntime.exe 文件的路径复制到 Windows
    启动
    文件夹,要禁止
    FactoryTalk View ME Station
    自动启动,请删除 Windows“启动”文件夹中的文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal