示例:使用参数在 PanelView Plus CE 终端上启动应用程序

可使用一个或多个参数启动
PanelView Plus CE
终端上的应用。例如,要启动
FactoryTalk View ME Station
并使用所有参数打开名为
Malthouse
的应用,从 Windows
开始
菜单中选择
运行
,并在
打开
框中键入以下语句,然后按
Enter
:
"\Storage Card\Rockwell Software\RSViewME\MERuntime.exe" "\Storage Card\Rockwell Software\RSViewME\Runtime\malthouse.mer" /r /d /o /a
可用
Storage Card2
代替
Storage Card
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal