创建运行时应用

必须创建运行时版本,之后才能运行应用程序。创建运行时版本时,
FactoryTalk View Studio
会将所有必要的应用程序信息编译到一个扩展名为 .mer 的文件中。
创建运行时应用程序文件(文件扩展名为 .mer)时,可以指定要为其创建文件的
FactoryTalk View
ME Station 的版本。例如,如果应用程序将在使用
FactoryTalk View ME Station
15.0 的终端上运行,则可以为 .mer 文件指定该版本。
如果应用程序中包含所选版本不支持的功能,
FactoryTalk View
会显示一个验证报告,其中列出不支持的功能。不会创建运行时应用程序文件。必须先移除或关闭不支持的功能,然后才可创建 Runtime 应用程序文件。
要创建 Runtime 应用程序
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,应用程序打开时,执行以下操作之一:
    • 从
      应用程序
      菜单中,选择
      创建运行时应用程序
      。
    • 在工具栏中,单击 me_11_create_runtime_application。
  2. 指定用于保存运行时应用程序文件的文件夹。
  3. 在
    文件名称
    框中,输入应用程序文件的名称。
    默认名称与开发应用程序的名称相同。
  4. 在
    保存类型
    框中,指定要为其创建 .mer 文件的
    FactoryTalk View
    ME Station 的版本。
  5. 在
    转换至开发应用程序
    区域中,选择以下选项之一:
    • 始终允许转换
      - 可始终使用 .mer 文件生成 .med 文件。
    • 从不允许转换
      - 不能使用 .mer 文件生成 .med 文件。
    • 受密码保护的转换
      - 仅当提供密码时才可使用 .mer 文件生成 .med 文件。
  6. 如果要在 .mer 文件中包括
    FactoryTalk ViewPoint
    内容,请选中
    包括 ViewPoint 内容
    复选框,并从列表中选择
    FactoryTalk ViewPoint
    版本。
    小贴士:
    要启用
    FactoryTalk ViewPoint
    复选框和列表,请先从
    FactoryTalk ViewPoint
    中发布画面。有关详细信息,请参见
    FactoryTalk ViewPoint
    帮助。
    要创建包括
    FactoryTalk ViewPoint
    内容的 v8.20 或更早版本的运行时应用程序,需要使用 .NET Framework 3.5。有关如何安装 .NET Framework 3.5 的信息,请参见《
    FactoryTalk View ME
    安装指南》
    。
  7. 单击
    保存
    。
  8. 如果应用程序中具有多种语言,将打开语言向导。选择要包含在运行时应用程序中的一种或多种语言,然后单击
    完成
    。
    小贴士:
    要在运行时以默认语言显示未定义的字符串,请将此默认语言包含在选择中。筛选报警时也需要使用默认语言。
FactoryTalk View Studio
可在指定的目录中创建应用程序的运行时版本。如果有编辑器处于打开状态,系统将提示用户保存所有未保存的更改。
小贴士:
  • 可使用
    FactoryTalk View Studio
    版本 11.00.00 或更高版本创建版本为 v9.00 或 v10.00 且包含 50 个以上画面的
    PanelView Plus 7 Standard
    运行时应用程序 (.mer)。运行时应用程序可在安装有固件版本 9.00 或 10.00 的
    PanelView Plus 7 Standard
    终端上运行,并可使用
    FactoryTalk View Studio
    版本 9.00.00 或 10.00.00 还原为设计时应用程序 (.med)。但是,在还原的应用程序中,无法使用
    FactoryTalk View Studio
    版本 9.00.00 或 10.00.00 创建
    PanelView Plus 7 Standard
    运行时应用程序,因为画面数超过
    FactoryTalk View Studio
    版本 9.00.00 或 10.00.00 中定义的限制。要保持包含 50 个以上画面的
    PanelView Plus 7 Standard
    应用程序,建议使用
    FactoryTalk View ME
    v11.00.00 或更高版本。
  • 可使用
    FactoryTalk View Studio
    版本 9.00.00 或更高版本创建版本为 v8.20 或更早版本、包含 25 个以上画面或 200 个以上报警的
    PanelView Plus 7 Standard
    运行时应用 (.mer)。运行时应用可在安有固件版本 8.20 或更早版本的
    PanelView Plus 7 Standard
    终端上运行,并可使用
    FactoryTalk View Studio
    版本 8.20.00 或更早版本还原为设计时应用 (.med)。但是,在还原的应用中,无法使用
    FactoryTalk View Studio
    版本 8.20.00 或更早版本创建
    PanelView Plus 7 Standard
    运行时应用,因为报警数或画面数超过
    FactoryTalk View Studio
    版本 8.20.00 或更早版本中定义的限制。
  • 较早版本的 ME Station 将无法运行较新版本的 ME 运行时应用。
  • 如果应用中包含在选定版本号中不可用的功能或对象,将显示错误消息提示功能或对象无效。错误或警告记录在名为<
    应用
    >ValidationResults.txt 的文本文件中,该文件存储在运行时应用文件所在的位置。警告指示不会阻止应用程序运行但可能会在运行时产生问题的情况。错误指示某些功能或对象将阻止应用运行。如果在验证时发现错误,将无法创建 .mer 文件。如果只发现警告,将会创建 .mer 文件,但会显示一条消息,指出在运行时可能出现错误。删除或修改无效对象并再次创建文件。关于不同版本的
    FactoryTalk View
    所支持功能的信息,请参见
    FactoryTalk View ME
    用户指南
    中的“附录 A”。
  • 如果是
    PanelView Plus 7 Standard
    或
    PanelView Plus 6 Compact
    应用程序,且应用程序超出限制,将无法创建运行时文件并显示错误消息。
  • 如果创建较早版本的运行时文件,当前版本的
    FactoryTalk View Studio
    的测试运行行为可能不同于在目标版本上的实际运行时行为。
  • 如果创建 .mer 文件,将验证每个 Windows 关联用户帐户,并会使用用户帐户的安全标识符 (SID) 获取最新的帐户名。
    MobileView
    、
    PanelView Plus 7
    、
    PanelView Plus 6
    、
    PanelView Plus
    、
    PanelView Plus Compact
    或
    PanelView Plus CE
    终端使用该帐户名登录。如果用户帐户名为空(例如创建运行时文件时无法访问域控制器,或域中的引用帐户不被信任),该用户在终端上登录将会失败。如果发生这种情况,必须更正空白名称。确认域控制器已连接或解决信任问题,并再次创建运行时文件。
  • 在 64 位操作系统上创建的版本 6.0 或更早版本的 .mer 文件不能在
    FactoryTalk View
    ME Station 6.0 或更早版本上运行,也不能转换为 MED 文件。如果要在 64 位操作系统上创建版本 6.0 或更早版本的 .mer 文件,则
    从不允许转换
    是
    转换为开发应用
    区域中的默认且唯一的选择。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal