使用参数在 PanelView Plus CE 终端上自动启动应用程序

在
PanelView Plus CE
终端上,可通过设置启动选项或使用参数将
FactoryTalk View ME Station
设置为在终端启动时自动启动并运行应用。
要在
PanelView Plus CE
终端启动时自动启动应用
  1. 将 MERuntime.exe 文件 (FactoryTalk View ME Station) 的路径复制到 Windows
    启动
    文件夹。
    MERuntime.exe 文件路径的默认文件夹为
    \Storage Card\Windows\Desktop
    。
    Windows
    启动
    文件夹为
    \Storage Card\Windows\Startup
    。
  2. 在
    Startup
    文件夹中,右键单击
    FactoryTalk View ME Station
    ,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    快捷方式
    选项卡上的
    目标
    框中,在已有的文本后键入空格、.mer 文件的路径以及一个或多个参数。
    例如,要启动 FactoryTalk View ME Station 并打开默认文件夹中名为
    Malthouse
    的应用程序文件,请键入:
    "\Storage Card\Rockwell Software\RSViewME\Runtime\Malthouse.mer" /r /d /o
  4. 单击
    确定
    。
将来,只要
PanelView Plus CE
终端启动,
FactoryTalk View ME
Station 将自动启动,删除应用程序的记录文件,覆盖终端的通信文件并运行应用程序。
如果不想删除记录文件,请省去
/d
参数。
如果不想覆盖通信文件,请省去
/o
参数。
要使用户能够选择是否覆盖通信文件,则使用
/a
参数代替
/o
参数。
小贴士:
如果应用程序使用共享网络文件夹存储数据记录文件,则应用程序启动时需要登录到网络。要自动运行应用程序,必须将网络登录数据存储在终端的永久存储器中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal