选择多种运行时语言

在
创建运行时应用向导 - 选择语言
对话框中选择要包含在运行时应用中的语言。
小贴士:
为运行时应用程序选择多种语言时,请确保没有在双显示器系统的第二个显示器中运行
FactoryTalk View Studio
。
语言
复选框在辅助显示器中显示时,不能对其进行选择。
会默认选择上次创建运行时应用时选择的运行时语言和初始运行时应用语言。如果您是首次创建运行时应用,则会选择应用的当前语言。与初始运行时语言相同的语言将出现在语言列表下方的框中。
为运行时应用选择要包含的语言和初始应用语言
  1. 选中要包含在运行时应用中的每种语言对应的复选框。
  2. 要更改初始语言,请从
    选择初始运行时应用的语言
    列表中选择语言。
  3. 单击
    完成
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal