登录到网络服务器

如果应用程序在
PanelView Plus
系列终端上运行,且使用共享的网络驱动器来存储数据记录文件,则在加载运行时文件时会弹出
登录到网络服务器
对话框。键入用户名、密码和网络域名。这些值取决于用户网络。如果不确定,请与网络管理员核对。
该信息存储在 RAM 中,并在机器重启时擦除。因此,每次终端启动时都必须重新输入该信息。选中
更新默认凭据
复选框将保存网络配置信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal