启动应用程序

可通过多种方式启动应用。
要启动应用,请执行以下操作之一
  • 在
    FactoryTalk View ME Station
    对话框中,单击
    加载应用程序
    ,选择要打开的应用程序文件并单击
    运行应用
    。
  • 双击 .mer 文件。应用程序会绕过
    FactoryTalk View ME Station
    对话框并要求客户选择是否替换终端的通信配置。
  • 如果 Windows 开始菜单可用,则从 Windows
    开始
    菜单中选择
    运行
    ,并在
    打开
    框中键入 MERuntime.exe 文件的路径、.mer 文件的路径以及一个或多个参数。
    小贴士:
    • 首次在
      MobileView
      、
      PanelView Plus 7
      、
      PanelView Plus 6
      、
      PanelView Plus
      、
      PanelView Plus Compact
      或
      PanelView Plus CE
      终端上启动应用时,终端的通信配置必须包含通信驱动程序。如果已下载应用通信文件,此文件将覆盖终端上的任何通信配置。确保已配置驱动程序。
    • 如果数据记录文件保存在共享文件夹中,在应用程序启动时,将弹出“登录到网络服务器”对话框。
    • PanelView Plus 7 Standard 终端和 PanelView Plus 6 Compact 终端只能加载并运行 PanelView Plus 7 Standard 应用程序或 Compact Machine Edition 应用程序。如果您尝试在 PanelView Plus 7 Standard 终端或 PanelView Plus 6 Compact 终端上启动非 Compact 应用程序或 PanelView Plus 7 Performance 应用程序,将显示一条错误消息并且无法加载应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal