登录和注销

要使安全性生效,所有用户都必须使用帐户 ID 登录。在
用户帐户
对话框中设置 ID。
若要允许用户登录,请在所有用户都有权访问的图形画面(如启动图形画面)中创建一个登录按钮。
若要允许用户注销,请在所有用户都有权访问的图形画面(如启动图形画面)中创建一个注销按钮。当用户注销时,用户将成为默认用户。确保严格控制默认用户权限。
用户还可以设置运行时终端,从而在指定的时间段内终端处于非活动状态后自动注销当前的用户。自动注销独立于
FactoryTalk
用户帐户的安全配置或 Windows 帐户安全性。
若要设置自动注销,需在
工程设置
对话框的
运行时
选项卡或
非活动
选项卡上指定自动注销设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal