在 MobileView 终端上启动 FactoryTalk View ME Station

在
MobileView
终端上,可将
FactoryTalk View ME Station
设置为在终端启动时自动启动或手动启动
FactoryTalk View ME Station
。
要在
MobileView
终端上启动
FactoryTalk View ME Station
,请执行以下操作之一
  • 在桌面上,按下
    FTView ME Station
    图标
  • 在
    文件管理器
    中,右键单击
    MERuntime.exe
    ,然后选择
    以管理员身份运行
    。此文件的默认位置为
    C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise\MERuntime.exe
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal