用于启动应用的参数

下表显示了用于启动应用的参数。
参数
描述
/a
使用此参数以及 /r 参数来在不打开配置模式的情况下启动运行时应用程序。
,并显示
替换通信
对话框,提供选项来选择保持终端的通信配置,或用应用程序的通信配置进行覆盖。
如果同时使用,/a 参数将覆盖 /o 参数。
/d
使用此参数以及 /r 参数来在不打开配置模式的情况下启动运行时应用程序。
,并在运行应用程序之前删除应用程序的报警和数据记录文件。
只会删除记录到默认路径的数据记录文件。
/o
使用此参数以及 /r 参数来在不打开配置模式的情况下启动运行时应用程序。
,并将终端的当前通信配置替换为应用程序的通信配置。
/r
使用此参数可在不打开配置模式的情况下启动运行时应用。
可以独立使用 /r 参数,也可以将其与 /d 和 /o 参数组合使用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal