在 MobileView 终端或个人计算机上通过 Windows“启动”文件夹自动启动 FactoryTalk View ME Station

在
MobileView
终端或个人计算机上,可通过设置启动选项或执行以下步骤将
FactoryTalk View ME Station
设置为在终端或计算机启动时自动启动。
要在
MobileView
终端或个人计算机启动时自动启动
FactoryTalk View ME Station
  • 将 MERuntime.exe 文件 (FactoryTalk View ME Station) 的路径复制到 Windows
    启动
    文件夹。
    MERuntime.exe 文件路径的默认文件夹为
    C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockwell Software\
    FactoryTalk View
    。
    Windows
    启动
    文件夹为
    C:\Users\<logged in user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
    。
    小贴士:
    如果将 MERuntime.exe 文件的路径复制到
    启动
    文件夹,要禁止
    FactoryTalk View ME Station
    自动启动,请删除 Windows“启动”文件夹中的文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal