将应用程序传输到 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端

可使用 ME 传输工具将应用文件传输到
MobileView
终端,并可将应用或字体文件传输到
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端。
将文件传输到
MobileView
、
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端
  1. 在开发计算机上配置
    FactoryTalk Linx
    驱动程序。
  2. 如果为
    PanelView Plus 6
    、
    PanelView Plus
    、
    PanelView Plus Compact
    或
    PanelView Plus CE
    终端使用串行链接或 DH+ 网络,则在终端上配置驱动程序。
  3. 使用 ME 传输工具传输文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal