配置终端通信

可通过两种方式配置运行时终端通信:
  • 可以在运行时终端上创建配置,方法为转入配置模式并选择
    终端设置 > 网络与通信 >
    FactoryTalk Linx
    通信
    。不能在该框中向树目录添加设备。
  • 可以在开发计算机的
    FactoryTalk Linx
    中创建配置。该配置会成为运行时 (.mer) 文件的一部分,并与运行时文件一起下载。
将运行时文件下载到运行时终端时,可以选择使用 .mer 文件中包含的通信配置来覆盖终端上的通信配置。
重要提示:
在覆盖终端的通信配置之前,请务必确保这是所需操作。如果花费了时间和精力在终端上创建配置,若没有考虑到这可能是不必要甚至是草率的行为时,请不要覆盖该配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal