通过设置启动选项自动启动应用

可将
FactoryTalk View ME Station
设置为在终端或个人计算机启动时自动启动并运行应用。
要在终端或个人计算机启动时自动启动应用
  1. 在
    FactoryTalk View ME Station
    对话框中加载应用程序。
  2. 单击
    终端设置
    并选择:
    • 在
      PanelView Plus 7
      、
      PanelView Plus 6
      、
      PanelView Plus
      、
      PanelView Plus Compact
      或
      PanelView Plus CE
      终端上:
      启动设置 > FactoryTalk View ME Station 启动
    • 在
      MobileView
      或个人计算机上:
      FactoryTalk View ME Station 启动
  3. 在
    启动设置
    对话框中,单击
    编辑
    。
  4. 选择
    运行当前应用
    选项并单击
    运行选项
    。
  5. 如果要覆盖终端的通信文件,单击
    是
    来
    替换 RSLinx 通信
    或
    替换
    FactoryTalk Linx
    通信
    。
  6. 如果要删除记录文件,请为
    每次重启时删除记录文件
    选择
    是
    ,并单击
    确定
    。
  7. 单击
    确定
    关闭
    FactoryTalk View ME Station 启动
    对话框。
  8. 单击
    关闭
    关闭
    启动设置
    对话框。
  9. 单击
    关闭
    关闭
    终端设置
    对话框。
  10. 在
    PanelView Plus 7
    、
    PanelView Plus 6
    、
    PanelView Plus
    、
    PanelView Plus Compact
    或
    PanelView Plus CE
    终端上,单击
    复位
    并确认更改。
将来,每当终端或个人计算机启动时,F
FactoryTalk View ME Station
都会自动启动、删除应用的记录文件、覆盖终端的通信文件并运行应用。
小贴士:
PanelView Plus 7 Standard 终端和 PanelView Plus 6 Compact 终端只能加载并运行 PanelView Plus 7 Standard 应用程序或 Compact Machine Edition 应用程序。如果您尝试在 PanelView Plus 7 Standard 终端或 PanelView Plus 6 Compact 终端上启动非 Compact 应用程序或 PanelView Plus 7 Performance 应用程序,将显示一条错误消息并且无法加载应用程序。
如果应用程序使用共享网络文件夹存储数据记录文件,则应用程序启动时需要登录到网络。要自动运行应用程序,必须将网络登录数据存储在终端的永久存储器中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal