旧版 ME Station 应用运行时错误的原因

如果用户尝试在旧版
FactoryTalk View ME
上运行旧版应用,则可能会出现下列消息:
“无法加载标签配置服务器”
出现此消息的一种可能原因是使用
FactoryTalk View Studio
6.10 或更高版本创建的应用文件 (.mer) 与旧数据库不兼容。例如,无法在 ME Station 6.0 上运行使用
FactoryTalk View Studio
6.10 创建的应用。
FactoryTalk View ME Station
6.0 和更早版本不能运行使用 64 位操作系统上安装的
FactoryTalk View Studio
6.10 或更高版本创建的应用,因为数据库不兼容。
64 位操作系统上安装的
FactoryTalk View Studio
6.10 或更高版本在
允许转换
选项启用时不会创建 6.0 或更早版本的应用。
MER
使用以下项创建
MER 转换设置
FactoryTalk View ME Station
6.10 或更高版本
FactoryTalk View ME Station
6.0 或更低版本
x32 OS
x64 OS
x32 OS
6.0 或更低版本的 MER
FactoryTalk View Studio
6.0 或更低版本
允许
兼容
兼容
兼容
禁止
兼容
兼容
兼容
32 位操作系统上的
FactoryTalk View Studio
6.10 或更高版本
允许
兼容
兼容
兼容
禁止
兼容
兼容
兼容
64 位操作系统上的
FactoryTalk View Studio
6.10 或更高版本
允许
N/A
N/A
N/A
禁止
兼容
兼容
不兼容
6.10 或更高版本的 MER
32 位操作系统上的
FactoryTalk View Studio
6.10 或更高版本
允许
兼容
兼容
不兼容
禁止
兼容
兼容
不兼容
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal