示例:使用参数在 MobileView 终端或个人计算机上启动应用程序

可使用一个或多个参数启动
MobileView
终端或个人计算机上的应用。例如,要启动
FactoryTalk View ME Station
并使用所有参数打开名为
Malthouse
的应用,从 Windows
开始
菜单中选择
运行
,并在
打开
框中键入以下语句,然后按
Enter
:
"C:\Program Files\Rockwell Software\RSView Enterprise\MERuntime.exe" "C:\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Runtime\malthouse.mer" /r /d /o /a
示例假定 .mer 文件位于默认文件夹。
确保在中间的引号之间保留一个空格,否则此内容将无效。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal