在运行时输入数字和字符串值

操作员可以使用以下图形对象在运行时输入值:
要输入
按此按钮对象
然后在打开的弹出框中输入值
数字值
数字输入启用按钮
数字输入光标点
使用数字弹出小键盘
使用数字弹出输入面板
数字弹出窗口在运行时的工作方式
字符串值
字符串输入启用按钮
使用字符串弹出键盘
使用字符串弹出字符输入
使用字符串弹出输入面板
字符串弹出键盘在运行时的工作方式
字符串弹出输入面板在运行时的工作方式
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal