在个人计算机上启动 FactoryTalk View ME Station

在个人计算机上,可将
FactoryTalk View ME Station
设置为在计算机启动时自动启动或手动启动
FactoryTalk View ME Station
。
要在个人计算机上自动启动
FactoryTalk View ME Station
,请执行以下操作之一
  • 在 Windows 的
    开始
    菜单中,选择
    所有程序 > Rockwell Software >
    FactoryTalk View
    ME Station
    。
  • 在桌面上,双击
    FTView ME Station
    快捷方式图标。
  • 在 Windows 资源管理器中,右键单击
    MERuntime.exe
    ,然后选择
    以管理员身份运行
    。此文件的默认位置为
    \Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise\MERuntime.exe
  • 在 Windows
    开始
    菜单中,选择
    运行
    。在
    打开
    框中,键入 MERuntime.exe 文件的路径。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal