监控运行时内存使用情况

全局连接
编辑器
内存
选项卡中的选项允许开发人员在应用程序运行时监控其内存使用。强烈建议在 FactoryTalk View ME 应用程序的开发和测试过程中使用这些连接以确保其不会超出硬件的限制。如果设计应用设计时超出 PanelView Plus 和 PanelView Plus CE 硬件的限制,应将其修改以减少内存使用,或可能将其部署在基于 PC 的平台上,如 PanelView Plus 工业 PC。
开发和测试应用时,应在 PanelView Plus 或 PanelView Plus CE 终端上运行应用并启用 ME 运行时内存使用连接。然后,应用程序开发人员会导航到所有界面并使用应用程序的所有功能,以监控内存使用情况。
硬件限制
  • PanelView Plus
    和
    PanelView Plus CE
    平台具有 32MB 的进程限制,这意味着应用程序在运行时最多可消耗 32MB 的内存。使用 ME Runtime 内存使用功能可确定正在开发的应用程序是否趋近该限制。
  • 当在 PanelView Plus 和 PanelView Plus CE 平台上运行时,FactoryTalk View ME Station 的标签连接缓存阈值为 26MB。如果运行时内存使用超过 26MB,系统从高速缓存中添加和移除标签连接时,界面变换的性能将明显下降。如果应用的 ME 运行时内存使用超过 26MB 而且应用的性能变慢,请考虑修改应用以减少内存使用或将其移至 PC 平台。
  • 此外,全局连接还可以监控应用的总计内存使用和可用内存。开发 FactoryTalk View ME 应用程序时,建议监控这些值以确保应用程序不超出在终端中安装的可用内存。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal