在运行时查看报警和消息

操作员可使用以下图形对象和图形画面在运行时查看报警和其他消息:
信息
出现在下列对象中
默认的图形画面
报警消息
报警列表
[ALARM]
报警列表
系统活动
诊断列表
[DIAGNOSTICS]
诊断列表在运行时的工作方式
参考消息
参考消息画面
[INFORMATION]
参考消息画面在运行时的工作方式
本地消息
本地消息画面
无默认画面
本地消息画面在运行时的工作方式
小贴士:
当分配的标签与消息的触发器值匹配时,默认报警、信息和本地消息画面将自动打开。此外,也可使用转至画面按钮打开这些画面。操作员可在这些画面中确认和清除消息。
所有这些对象都可置于任何图形画面中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal