过程控制指令

过程控制指令包括以下指令:
可用指令
梯形图
不可用
功能块和结构化文本
如果希望
使用此指令
针对任何模拟信号提供报警。
ALM
控制只有两种可能状态(如开/关、打开/关闭)的离散设备,如电磁阀、泵和电机等。
D2SD
控制有三种可能状态(例如快/慢/关,正向/停止/反向等)的离散设备,如快/慢/关进料系统。
D3SD
执行单路输入的延时。死区时间延时可以选择。
DEDT
基于分段线性函数对输入进行转换。
FGEN
为输入信号提供相位超前-滞后补偿。
LDLG
使用 PID 算法调节模拟输出,使过程变量保持在特定的设置点。
PIDE
通过生成开关触点脉冲升/降或开/关设备(如电动阀)。
POSP
提供交替出现的升温和持温周期以遵循温度曲线。
RMPS
将未标定的输入值转换为采用工程单位的浮点值。
SCL
采用 PID 回路的 0-100% 输出,并通过周期脉冲驱动加热和冷却数字输出触点。
SRTP
对一段时间内的模拟输入值进行累加,例如体积流量等。
TOT
通过保持单个控制器输出来控制单个过程变量。
IMC
通过操作多达三个不同的控制变量控制单个过程变量。
CC
使用多达三个控制变量来控制两个过程变量,使其达到设置点。
MMC
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal