执行

将 CV 输出的数学状态标志置位。
条件
功能块操作
结构化文本操作
预扫描
将 InstructionFirstScan 置位
将 InstructionFirstScan 置位
指令首次扫描
如果将 CVFault 和 CVEUSpanInv 置位,请参见“处理故障”部分。如果将 CVFault 和 CVEUSpanInv 清零:
  1. 将 CVInitializing 置位。
  2. 如果 PVFault 置位,则将 PVSpanInv 和 SPLimitsInv 清零。请参见“处理故障”部分。
  3. 不执行 PID 控制算法。
  4. 该指令设置 CVEU = CVInitValue 以及 CV = 相应百分比。
    CVInitValue 不受 CVEUmaximum 或 CVEUMin 的限制。当指令以相应的百分比形式计算 CV 时,其范围限制为 0-100。
    CVEU equation
  5. 当 CVInitializing 和 ManualAfterInit 置位时,指令将禁用自动和级联/比率模式。如果当前模式不是超控或手控模式,指令会切换为手动模式。如果 ManualAfterInit 清零,则模式保持不变。
  6. 所有操作员请求输入都清零。
  7. 如果 ProgValueReset 已置位,则将所有程序请求输入清零
  8. 所有 PV 上下限、PV 变化率和偏差上下限报警输出都会清零。
  9. 如果 CVInitReq 清零,会将 CVInitializing 清零。
指令首次运行
ProgOper 已清零。
指令会切换为手动模式。
ProgOper 已清零。
指令会切换为手动模式。
EnableIn 清零
将 EnableOut 清零,指令不会执行任何操作,并且输出不会更新。
不适用
EnableIn 置位
指令执行。
EnableOut 置位。
EnableIn 始终置位。
指令执行。
后扫描
不执行任何操作。
不执行任何操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal