IMC 功能块初始化

在以下情况下会进行模型初始化:
  • 首次扫描功能块期间
  • ModelInit 请求参数置位时
  • DeltaT 发生变化时
您可能需要手动调整内模参数或响应时间常数。为此,可更改相应参数并设置适当的 ModelInit 位。功能块的内部状态将进行初始化,相应的位将自动复位。
例如,如果修改 CV - PV 的 IMC 功能块模型增益,则将 ModelInit 参数设置为真,以初始化 CV - PV 内模参数,并使新模型增益生效。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal