主回路控制

主回路控制通常由主 PID 回路使用,用于在使用级联/比率模式时,实现无扰动切换和抗积分饱和。主回路控制包括初始化主回路输出和抗积分饱和输出。InitPrimary 输出通常供主 PID 回路的 CVInitReq 输入使用。积分饱和输出通常供主回路的积分饱和输入使用,用于限制其 CV 输出的积分饱和。
primary loop control for process
项目
说明
1
InitPrimary 清零
2
WindupHOut 清零
(4)
3
WindupLOut 清零
(4)
4
InitPrimary 置位
(1)
5
WindupHOut 置位
6
WindupLOut 置位
7
CVInitializing 置位或未处于级联/比率模式
(2)
8
CVInitializing 清零且处于级联/比率模式
(3)
9
SHPAlarm 置位或出现相应 Cv 报警
(5)
10
SHPAlarm 清零或无 CV 报警
(6)
11
SPAlarm 置位或出现相应 CV 报警
(7)
12
SPAlarm 清零或无 CV 报警
(8)
  1. 首次扫描期间,指令会将 InitPrimary 置位。
  2. 当 CVInitializing 置位或处于非级联/比率模式时,指令会将 InitPrimary 置位。
  3. 当 CVInitializing 清零且处于级联/比率模式时,指令会将 InitPrimary 清零。
  4. 在指令首次扫描期间,指令会将积分饱和输出清零。当 CVInitializing 置位时,或者 CVFaulted 或 CVEUSpanlnv 置位时,指令也会将积分饱和输出清零并禁用 CV 积分饱和算法。
  5. 当 SPHAlarm 置位时、ControlAction 清零且 CVHAlarm 置位时,或者 ControlAction 置位且 CVLAlarm 置位时,指令会将 WindupHOut 置位。
    SP 限值和 CV 限值的作用相互独立。SP 上限不会限制 CV 值增大。同样,CV 上下限也不会限制 SP 值增大。
  6. 当 SPHAlarm 清零且未设置(ControlAction 清零且 CVHAlarm 置位)及(ControlAction 置位且 CVLAlarm 置位)时,指令会将 WindupHOut 清零。
  7. 当 SPLAlarm 置位时、ControlAction 清零且 CVLAlarm 置位时,或者 ControlAction 置位且 CVHAlarm 置位时,指令会将 WindupLOut 置位。
    SP 限值和 CV 限值的作用相互独立。SP 下限不会限制 CV 值增大;同样,CV 上下限也不会限制 SP 值增大。
  8. 当 SPLAlarm 清零且未设置(ControlAction 清零且 CVLAlarm 置位)及(ControlAction 置位且 CVHAlarm 置位)时,指令会将 WindupLOut 清零。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal