为函数生成器 (FGEN) 指令配置 X、Y 数组

使用
属性
对话框中的
X、Y 数组
选项卡为函数生成器 (Function Generator, FGEN) 指令配置 X 和 Y 数组。
小贴士: 要打开“属性”对话框的“X、Y 数组”选项卡:
  • 在编辑器中,插入 FGEN 指令。
    在功能块图中添加 FGEN 指令时,Logix Designer 会为该指令创建支持标签。
    在梯形编辑器中,您可以为指令创建支持标签:选择 DotsIcon_v31 以打开
    “属性”
    对话框。
  • 在指令上,选择
    配置
    图标 DotsIcon_v31。
下表介绍了此选项卡中的参数。
参数
说明
表 1 数组
为表 1 选择 X1 数组和 Y1 数组的标签 (Tag)。这些数组的大小至少应与“表 1 - 必需元素数”的显示值相同。此设置由
XY1Size
参数控制。选择
“属性”对话框中的
“参数”选项卡来配置
XY1Size
。表 1 中显示了所选标签数组的值。
表 2 数组(可选)
为表 2 选择 X2 数组和 Y2 数组的标签。这些数组的大小至少应与“表 2 - 必需元素数”的显示值相同。此设置由
XY2Size
参数控制。选择“属性”对话框中的“参数”选项卡来配置
XY2Size
。表 2 中显示了所选标签数组的值。
新建标签
单击“新建标签”为数组创建新标签。
状态
显示包含状态位的块的只读状态信息。如果未设置任何状态位,该字段中将显示
“正常”(OK) 消息。否则,这里将显示已设置的状态位的列表。此列表由与状态位相关联的参数名称组成,它通常解释为哪些参数配置了无效值。
执行序号(仅适用于功能块图)
如果例程 (Routine) 处于已验证状态,则显示块的执行序号。如果例程未经验证,则将显示“例程未经验证”消息。注意,此项为只读。
任何情况下均不要在例程 (Routine) 中显示说明(仅适用于功能块图)
选中此复选框可阻止在例程中显示说明。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal