将程序控制切换为操作员控制

PIDE 指令可通过用户程序或操作员界面控制。用户可以随时更改控制模式。程序控制和
操作员控制使用相同的 ProgOper 输出。当ProgOper 置位时,控制模式为程序控制;当 ProgOper 清零时,控制模式则为操作员控制。
下图显示了 PIDE 指令在程序控制与操作员控制之间进行切换的方式。
Switching between program control and operator control
有关程序控制和操作员控制的详细信息,请参见“程序/操作员控制”部分。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal