标定 (SCL)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
标定 (SCL) 指令用于将未标定的输入值转换为采用工程单位的浮点值。
可用语言
梯形图
此指令不可用于梯形图逻辑中。
功能块
SCL_FB_avail_v31
结构化文本
SCL(SCL_tag)
操作数
功能块
操作数
类型
格式
说明
SCL 标签
SCALE
结构
SCL 结构
结构化文本
操作数
类型
格式
说明
SCL 标签
SCALE
结构
SCL 结构
有关结构化文本中表达式语法的详细信息,请参见
结构化文本语法
部分。
SCALE 结构
输入参数
数据类型
说明
EnableIn
BOOL
启用输入。如果为假,指令不会执行,也不会更新输出。
默认值为真。
In
REAL
模拟信号输入。
有效值 = 任意浮点值
默认值 = 0.0
InRawMax
REAL
指令的输入可达到的最大值。如果 InRawMax Less than or equal to InRawMin,该指令会将 Status 中的相应位置位并停止更新输出。
有效值 = InRawMax > InRawMin
默认值 = 0.0
InRawMin
REAL
指令的输入可达到的最小值。如果 InRawMin Greater than or equal to InRawMax,则指令会将 Status 中的相应位置位并停止更新输出。
有效值 = InRawMin < InRawMax
默认值 = 0.0
InEUMax
REAL
与 InRawMax 对应的缩放输入值。
有效值 = 任意实数值
默认值 = 0.0
InEUMin
REAL
与 InRawMin 对应的缩放输入值。
有效值 = 任意实数值
默认值 = 0.0
限制
BOOL
限制选择器。如果为真,会将 Out 限制在 InEUMin 与 InEUMax 之间。
默认值为假。
输出参数
数据类型
说明
EnableOut
BOOL
指示指令是否处于启用状态。如果 Out 溢出,则设置为假。
Out
REAL
表示模拟输入标定值的输出。
有效值 = 任意实数值
默认值 = InEUMin
MaxAlarm
BOOL
超出最大输入报警指示器。当 In> InRawMax 时,该值设置为真。
MinAlarm
BOOL
低于最小输入报警指示器。当 In < InRawMin 时,该值设置为真。
状态
DINT
功能块的状态。
InstructFault (Status.0)
BOOL
该指令检测到以下执行错误之一。这不是轻微或严重的控制器错误。检查其他状态位以确定发生的情况。
InRawRangeInv (Status.1)
BOOL
InRawMin Greater than or equal to InRawMax。
说明
SCL 指令用于不支持标定为全分辨率浮点值的模拟输入模块。
例如,1771-IFE 模块是一个仅支持以整数值进行标定的 12 位模拟输入模块。如果使用 1771-IFE 模块读取 0-100 加仑/分钟 (gpm) 的流量,通常不会将模块标定为 0-100,否则会限制该模块的分辨率。相反,应使用 SCL 指令并将模块配置为返回未标定的 (0-4095) 值,其中 SCL 指令会将值转换为 0-100 gpm(浮点值)而不会损失分辨率。然后,此标定后的值可用作其他指令的输入。
SCL 指令采用以下算法将未标定的输入转换为标定值:
SCL instruction algorithm
报警
指令计算出 Out 后,将按照以下方式确定 MaxAlarm 和 MinAlarm 的值:
Scale (SCL) (1)
限制
将 Limiting 置位后,会对 Out 进行限制。当 In > InRawMax 时,该指令会设置 Out = InEUMax。当 In < InRawMin 时,该指令会设置 Out = InEUMin。
212350
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。有关操作数相关的故障,请参阅 通用属性。
执行
功能块
条件/状态
执行的操作
预扫描
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
Tag.EnableIn 为假
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
Tag.EnableIn 为真
EnableIn 和 EnableOut 位设置为真
指令执行。
指令首次运行
不适用
指令首次扫描
不适用
后扫描
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
结构化文本
条件/状态
执行的操作
预扫描
请参见“功能块”表中的“预扫描”行。
正常执行
请参见“功能块”表中的“Tag.EnableIn 为真”行。
后扫描
请参见“功能块”表中的“后扫描”行。
示例
SCL 指令通常用于不支持板载标定为浮点工程单位的模拟输入模块。在此示例中,SCL 指令对来自 1771-IFE 模块的模拟输入进行标定。该指令将结果存储在 Out 中,供 ALM 指令使用。
功能块
SCL_FB_ex_v31
结构化文本
SCL_01.In := Input0From1771IFE;
SCL(SCL_01);
ALM_01.In := SCL_01.Out;
ALM(ALM_01);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal