IMC 功能块调谐过程

按照以下步骤配置调谐器。
  1. 将 CV 设为手动模式。
  2. 将 AtuneStart 参数置位。
    调谐器开始采集 PV 和 CV 数据进行噪声计算。
  3. 采集 60 个样本 (60*DeltaT) 过后,调谐器会将 StepSize 与 CV 相加。
    成功采集 CV 步更改生成的 PV 数据后,CV 会采用阶跃变化之前的值,AtuneStatus、GainTuned、TCTuned、DTTuned 和 RespTCTuned 参数会更新。
  4. 将 AtuneUseModel 参数置位,从而将经过调谐的参数复制到模型参数中。
    功能块随即会将 AtuneUseModel 参数复位。
    成功执行自动调谐后,Atune 参数会置 1。调谐成功完成。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal