使用 MMC 功能块实现分离器控制

以下示例说明了使用 MMC 功能块控制分离器的方法。请参见“模块多变量控制 (MMC)”部分的 MMC 功能块分离器配置示例。
项目
说明
PV1
塔顶(较为重要)
PV2
塔底(较不重要)
PV1 的第一个主动 CV
CV1(回流比)
PV1 的第二个主动 CV
CV3(压力设置点)
PV1 的第三个主动 CV
CV2(蒸汽流量)
PV2 的第一个主动 CV
CV2
PV2 的第二个主动 CV
CV3
PV2 的第三个主动 CV
CV1
TargetCV
CV3(如有可能,压力应保持恒定)
CV3Target
60%(压力范围的 60%)
MMC 会计算 CV1、CV2 以及 CV3,以确保按照以下重要性顺序达成控制目标:
  1. 控制 PV1,使其达到 SP1(始终认为 PV1 比 PV2 重要)
  2. 控制 PV2,使其达到 SP2
  3. 控制 CV3,使其达到目标值
将 CV1 选为 PV1 的最主动的控制,将 CV2 选为 PV2 的最主动的控制。如果 CV1 或 CV2 饱和,或者进入手动模式,控制变量会使用 CV3 将 PV1 和 PV2 保持在设置点。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal