MMC 功能块配置

从默认配置开始,配置以下参数。
参数
说明
PV1EUMax
PV1 的最大标定值。
PV1EUMin
PV1 的最小标定值。
PV2EUMax
PV2 的最大标定值。
PV2EUMin
PV2 的最小标定值。
SP1HLimit
SP1 上限值,以 PV 单位标定。
SP1LLimit
SP1 下限值,以 PV 单位标定。
SP2HLimit
SP2 上限值,以 PV 单位为刻度。
SP2LLimit
SP2 下限值,以 PV 单位为刻度。
CV1InitValue
控制变量 CV1 输出的初始值。
CV2InitValue
控制变量 CV2 输出的初始值。
CV3InitValue
控制变量 CV3 输出的初始值。
如果已有过程模型可用,可输入以下参数的值,直观地对 MMC 功能块进行调谐。至此,已完成基本配置。未配置内置调谐器。功能块变量可随时在自动或手动模式下置于在线状态。为进行调谐,将使用默认设置。
如果不了解过程模型,则需要确认这些模型,并利用内置的调谐器(建模器)对功能块进行调谐,以便于功能块在自动模式下正常运行。
参数
说明
ModelGains
非零数(负数表示直接作用的控制变量,正数表示反向作用的控制变量)
ModelTimeConstants
始终为正数
ModelDeadtimes
始终为正数
RespTimeConstants
始终为正数
PV1 和 PV2 的第一个、第二个和第三个主动 CV
指定使用 CV 补偿 PV - SP 误差的顺序。
TargetCV
指定要将哪个 CV 驱动到目标值。
CVTargetValues
指定控制变量驱动各 CV 达到的值(如果选作 TargetCV)。
TargetRespTC
指定 CV 接近目标值的速度。
对于积分过程类型(例如液位控制和位置控制),使用内部非积分模型来近似模拟积分过程。使用 Factor 参数将确定的积分过程模型转换为用于 CV 计算的非积分内部模型。这对于稳定的 MMC 执行非常必要。MMC 功能块可处理积分或非积分过程类型的 PV1 和 PV2 的任何组合。
功能块将一阶滞后与死区时间内部过程模型和一阶滤波器(最多共 24 个调谐参数 - 6 个模型,每个模型 4 个参数)结合使用,计算 CV。计算各个 CV 时,确保各过程变量 (PV) 在接近设置点的值时均遵循一阶滞后轨迹。
响应速度取决于响应时间常数的值。响应时间常数的值越小,控制变量响应的速度越快。设置响应时间常数时,应确保 PV 可根据过程动态在合理的时间内达到设置点。响应时间常数的值越大,控制变量响应的速度越慢,但控制变量也会变得更加稳定。
在手动模式下,将控制变量 (CV) 设为等于操作员输入的手动 CV 参数。为实现从手动模式到自动模式的无扰动转换和控制变量的安全运算,实施了 CV 变化率限制器,以便 CV 在每次扫描时从当前状态移动的幅度不会超过指定的 CV 单位。
将 CVROCPosLimit 和 CVROCNegLimit 置位,对 CV 变化率进行限制。除非 CVManLimiting 已置位,否则控制变量处于手动模式时不会施加变化率限制。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal